This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:CCM 示例

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560979/am263p4-q1-ccm-example

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

我们可以使用断点来调试 CCM 示例吗? 并更改施加于测试的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如此处自述文件 (AM263x MCU+ SDK:SDLCCM) 中所述、“CCM 示例应仅在 QSPI 引导模式下测试、而不应在连接调试器的无引导模式下进行测试。“

    另请参阅以下 TRM 摘录、其中说明了 CCM 在调试模式下的行为、因此您无法使用断点进行调试。

    7.1.3.13.2.4 在 CPU 调试模式下运行某些调试操作会将 CPU 置于停止调试状态、此时代码停止执行。 由于停止调试事件是异步的、因此调试请求可能会导致锁步丢失。 CCM-R5F 将在检测到停止调试请求时禁用所有功能诊断。 不会生成内核比较错误、并且不会更新标志。 需要 CPU 复位来确保 CPU 再次处于锁步状态、并且还将重新启用 CCM-R5F。

    并更改应用于测试的输入。

    您能否详细说明一下您计划改变哪些输入?

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sahana,

    感谢您的答复、

    您能否详细说明您计划更改哪些输入?

    通过“输入“、我是指在 CCM 自检示例中提供给两个内核(采用锁步模式)的测试模式或数据值。 我想了解是否可以修改这些模式(例如,更改要在 Core0 和 Core1 之间比较的操作数值或运算)、从而检查 CCM 如何检测不匹配情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户无法配置该选项、请参阅器件 TRM AM263x SitaraTm 微控制器技术参考手册(修订版 I)中的“R5FSS 锁步比较“一章 、了解有关 CCM 的更多信息。 以下 4 个测试图形由 TRM 中的 CCM 模块生成:

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Sahana、

    我了解了测试用例。 是否有任何其他方法来测试锁步模式的安全特性。  

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何其他方法来测试锁步模式的安全特性。  [/报价]

    不可以、CCM 是测试 R5F 子系统锁步安全特性的唯一方法。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sahana,

    感谢您的答复、

    因此、我们只能使用 CCM 测试锁步功能。 CCM 的测试用例也是固定的。

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。

    此致、

    Sahana