This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:应更改什么以适用于 AM243 型号?

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547676/am2432-what-should-to-change-to-apply-for-variant-of-am243

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2431、AM2434

工具/软件:

你(们)好

SDK 适用于 AM2434。如果客户使用 AM243 型号(例如 AM2432、AM2431)、是否需要更改哪些软件?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 适用于 AM2434

    SDK 与应用中的内核数量无关。

    您只需使用同一 SDK 为要使用的每个内核创建一个单独的工程。 然后将这些项目与系统项目协调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kier

    我想在内核数量和引导不同型号方面检查哪个 SDK 版本支持此功能?

    客户使用 SDK 8.4 大规模生产 AM2434。  

    在没有任何硬件更改的情况下、不会传输到 AM2432、但 SDK8.4 不会成功引导。

    根据您的回复、它应该会自动引导 AM2432。  

    我的申请如下:

    1.您能告诉我哪个 SDK 支持此功能吗?  

    2.如何将此功能合并到 SDK8.4?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    抱歉、我不是 TI 工程师、因此不确定答案、但我猜最早的 SDK 也支持多核工程。

    根据您的回复、它应该会自动引导 AM2432。  [/报价]

    编号 我想说的是、单个 SDK 应该支持从 1 到 4 的任何内核数工程。

    如果不 对工程进行一些更改和构建工件、您就无法期望在 AM2434 上运行的软件在 AM2432 上运行。

    以下主题与您的用例相匹配: (+) AM2432:从 AM2434(4 个内核)迁移到 AM2432(2 个内核)-基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    这个问题太广了,我无法进一步帮助,对不起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    [quote userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547676/am2432-what-should-to-change-to-apply-for-variant-of-am243/6001685 您能告诉我哪个 SDK 支持此功能吗?  [/报价]

    此问题仅在 SBL NULL 中出现、与 SBL OSPI 等其他 SBL 一样、应用程序首先解析多核映像并检查哪些内核存在、并仅针对多核映像中存在的内核启动 appimage、因此您不会面临该问题。

    对于 SBL NULL 到 SDK 版本 8.4、由于它尝试在不检查器件型号的情况下引导所有内核、对于内核较少的变体、该问题可能会失败、此问题在 SDK v8.5 中得到修复

    [quote userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547676/am2432-what-should-to-change-to-apply-for-variant-of-am243/6001685 以及如何将此功能合并到 SDK8.4?

    为此、您主要必须集成 sbl_NULL 的 main.c 文件和 SDK v8.5 的 bootloader_soc.c 以及 bootloader_soc.h 文件中的更改、我提供仅修复此特定问题的补丁:e2e.ti.com/.../core_5F00_variant.patch

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一个问题需要您的帮助。

    如前所述、其他 SBL_OSPI 等 SBL_OSPI 不会遇到此问题。  

    但这真的让我感到困惑。  

    如果客户使用 AM2432 和 SBL_OSPI、为什么他们不面临该问题?

    此 SDK11.1 文件中存在修复问题:

    source/drivers/bootloader/bootloader/am64x_am243x/bootloader_soc.c soc

    可以在图片中看到。

    如果客户在 SDK 11.1 中使用 AM2432、则器件将执行该黄色行、然后设置标志|= TISCI_MSG_VAL_PROC_BOOT_FLAG_R5_single_core。

    这是 TI AM2432 不是 R5FSS0_0 和 R5FSS0_1、而是 RF5SS0_0 和 RF5SS1_0。

    但在 SDK8.4 中、未设置标志、这是错误的。

    您能查看一下这个问题并向我提供反馈、谢谢。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    如果客户使用 AM2432 和 SBL_OSPI、为什么他们不会遇到该问题?

    正如我在上一次响应中提到的、 SBL OSPI 首先解析多核映像(使用 Bootloader_parseMultiCoreAppImage)、并检查哪些 内核存在(使用 Bootloader_isCorePresent)、并且仅启动多核映像中存在的内核的 appimage。 因此、如果您通过 SBL_OSPI 引导的多核映像没有特定内核的 RPRC (r5fss0_1 和 r5fss1_1)、则会跳过引导该内核、而您不会遇到任何问题。

    如果客户使用的是 AM2432、在 SDK 11.1 中、他们将执行这一行黄线、然后设置标志|= TISCI_MSG_VAL_PROC_BOOT_FLAG_R5_single_core。

    正如我提到的、SDKV8.5 中引入了此修复程序、我提供的补丁中也包含此修复程序、您也可以在最新的 SDK 中找到此修复程序。  

    这是 TI AM2432 不是 R5FSS0_0 和 R5FSS0_1、而是 RF5SS0_0 和 RF5SS1_0。

    是的、以黄色突出显示的代码段用于检查 R5FSS1 是否处于双核模式。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正如我提到的、此修复程序是在 SDKV8.5 中引入的、也包含在我提供的补丁中、因此您也可以在最新的 SDK 中找到它。  [/报价]

    一个问题是、如果他们使用 SBL_OSPI、 补丁需要合并什么?

    它们不使用 SBL_NULL。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    对于 SBL_OPSI、应该没有问题、即使对于 SDK v8.4、它们也不需要合并任何补丁。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这让人大吃一惊。 由于客户使用 SDK8.4 和 SBL_OSPI、因此引导失败。 合并后、成功引导 AM2432。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    好的、我来检查 SBL_OSPI 是否确实需要这种方法、以及何时修复了这种方法。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为混淆深表歉意、因此您不需要对 sbl_OSPI 示例本身进行任何更改、但仍需要更改 bootloader_soc.c 和 bootloader_soc.h 文件、这就是为什么只有在集成了您在前一个响应中突出显示的代码后、您才会看到 sbl_OSPI 正常工作。

    在任何情况下、从 v8.5 开始的任何 SDK 以及我之前提供的补丁都需要进行必要的更改才能解决 AM2432 器件的此问题。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、我只需要 您的补丁中合并 bootloader_soc.c 和 bootloader_soc.h 的代码、然后这个代码应该没问题、对吧?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    如果您不打算使用 SBL NULL、则是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这一点应该是一个错误、您能仔细检查一下并提供反馈吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该是  

    #define BOOTLOADER_R5FSS0                        (0x00000000U)
    #define BOOTLOADER_R5FSS1                        (0x00010000U)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要检查几个问题:

     SDK8.5 bootloader_SOC_c

    第 1004 行

    IF (STATUS=SystemP_SUCCESS)

    Status = Bootloader_socSecHandover ();
    }

    SDK8.5 中包含此软件、但您提供的补丁中没有此软件。 请检查。

    2.我们是否在最新的 SDK 中对变体 R5F 内核启动进行了其他错误修复?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    如果客户希望集成从 SDK8.5 到 8.4 的所有变更、您能告诉我吗? 因为如果是这种情况、您可以要求他们整合从 8.5 到 8.4 的相关更改

    我提供的补丁专用于 AM2432 型号问题。

    [quote userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547676/am2432-what-should-to-change-to-apply-for-variant-of-am243/6012782 我们是否在最新的 SDK 中对变体 R5F 内核引导有其他错误修复?

    从 v8.4 到最新的 SDK 可能会有许多错误修复、这些错误通常记录在每个版本的版本说明中、一般建议是迁移到最新版本。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、见面。  

    然后、我会建议客户合并您提供的补丁。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意前面讨论过的补丁上的以下更改:  

    #define BOOTLOADER_R5FSS0                        (0x00000000U)
    #define BOOTLOADER_R5FSS1                        (0x00010000U)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的通知。 包含该器件。