This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0 ADC 偏移硬件校正

Guru**** 2929290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561479/mspm0g1107-mspm0-adc-offset-hardware-correction

器件型号:MSPM0G1107


工具/软件:

在初始开始时调整 MSPM0 ADC 失调电压校准。 MSPM0 具有 ADC 通道的硬件偏移调整硬件寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

    什么是意味着 调整硬件寄存器? 您想看看我们是否可以在 MSPM0 中将一些寄存器设置为偏移校准函数?

    如果我理解正确、则表示我们没有该寄存器、需要通过软件寻址。

    谢谢!

    此致

    Johnson