This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:CCS SYSCFG 生成了错误的"Selected Mode"inpinmux.csv 中的条目?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561170/am263p4-q1-ccs-syscfg-generates-wrong-selected-mode-entries-in-pinmux-csv

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P4SysConfig

工具/软件:

您好、

我正在尝试根据 AM263P4 为新工程创建第一个引脚排列。 为了建立这第一种可能的引脚排列、我使用的是 CCS 版本 20.2(请参阅屏幕截图#1)。

现在、我需要将 CSV/Excel 格式的所选引脚排列配置转发给同事进行原理图设计、我注意到生成的 pinmux.csv 显示了所配置引脚的错误“Selected Mode“功能。
许多其他引脚也会发生这种情况。 无论何时选择使用引脚、此列表中似乎仅显示第一个可能的替代功能?

重现步骤:
1.创建新工程、例如 hello_world_cpp_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang
2.将一个 MCAN 实例添加到 example.syscfg
3.将 MCAN 实例设置为 MCAN4 ->使用 G1/J2 引脚、这些引脚没有将 MCAN 用作第一个交替模式。 哈希函数。
4.选中 pinmux.csv。 将 EPWM9_A/EPWM9_B 显示为所选模式(应为 MCAN4_RX/TX — 交替 func 4)-请参阅屏幕截图#2。

谢谢、我希望获得快速分辨率、因为这样可以节省大量时间并有助于避免手动复制所有 PIN 信息。
Valentin

-------------------


#1


#2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您能否将“source/sysconfig/drivers/.meta/pinmux"中“中的 pinmux.csv.xdt 文件替换为该文件?  

    请注意、.meta 是一个隐藏文件夹、因此您可能需要更改视图才能看到它。

    如果这是您想要的、请告诉我们。

    e2e.ti.com/.../pinmux.csv.xdt

    P.S.我们 到目前为止尚未在我们的整个 SDK 上对此进行全面测试。 该修复程序可以在我们即将发布的版本中推送。

    谢谢。此致、

    Sudesshna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢!
    很遗憾、我找不到您所指的路径。

    CCS 基础文件夹不包含任何名为 source 的文件夹。 搜索*。xdt 也不会显示任何 pinmux.csv.xdt。 我似乎只能找到 summary.csv.xdt、但它的内容完全不同。

    您能否根据 CCS 安装文件夹扩展路径参考?

    谢谢!
    Valentin

    编辑:

    在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15\source\sysconfig\drivers\.meta\pinmux 中找到该函数

    一定要试试!

    编辑 2:
    我相信这是朝着正确的方向发展的、但仍有一些问题。

    我正在使用 GPIO21(引脚 LIN2_RXD/B8)进行实验。 如果我勾选“GPIO Peripheral“框(我假设将引脚连接到焊球并激活 GPIO 模式)、则可以看到引脚仍列为“LIN2_RXD":“:


    但如果我停用了该框、则比较视图现在会显示它实际上之前已正确列为“GPIO21"。“。 我检查后、下载的 CSV 文件不会显示 GPIO21。

    此外、比较视图似乎正在与隐藏的旧版本进行比较、其中所选模式正在周期性地工作、但在显示的结果中却没有。

    去那里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    对我来说、它似乎按预期工作。 是否可以共享您的 syscfg 文件以便 我们也可以在结束时重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、似乎我也必须重新启动 CCS 才能使修复正常工作。 我昨天没有这样做、因为我正在研究引脚排列。
    现在,在一个新的开始后,所有似乎是工作正常!

    非常感谢您的帮助!
    Valentin