This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】MSPM0L1306:BSL_GUI_EXE 更新

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560369/faq-mspm0l1306-bsl_gui_exe-update

器件型号:MSPM0L1306


工具/软件:

该线程仅用于更新 BSL_GUI_EXE。 由于某些软件版本限制、我们无法 将 MSPM0_BSL_GUI.exe 文件放入 SDK <…\mspm0_sdk_xxxx\tools\bsl\BSL_GUI_EXE >。

客户需要使用源文件来生成  MSPM0_BSL_GUI.exe 以及文件夹 bsl_gui_source_code 中的开源文件。 更多详细信息、请 参阅自述文件。 但它需要安装一些可能会阻止某些用户的 python 和一些支持包环境。 在这里、我将把 MSPM0_BSL_GUI.exe 文件放在这里、您只需要下载并解压缩

e2e.ti.com/.../2480.BSL_5F00_GUI_5F00_EXE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary  

    请分享您所附文件的来源。

    SDK 的源代码和您附加的文件是不同的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    源文件将在最近几天在 SDK 中公开。 在这里、我还可以共享 PyCharm 工程版本、您可以使用 PyCharm 轻松打开该版本  

    e2e.ti.com/.../Latest_5F00_version_5F00_update.zip