This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:在 MSPM0C1103 中使用看门狗

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561695/mspm0c1103-using-of-watchdog-in-mspm0c1103

器件型号:MSPM0C1103


工具/软件:

TI 团队早上好

我将 MSPM0C1103 微控制器采用以下设置:IAR Embedded Workbench IDE 和 J-link(通过 SEGGEER)。

在 MSPM0C1103 中有一个 Cortex M0+:

  1. 我需要知道是否可以使用 M0 内部的看门狗、它在上电时始终启用(默认)(请参阅 M0 ARM 规格)。 如果在 MSPM0C1103 中实现了 M0 看门狗、如何使用它?
  2. 我的软件使用 WWDT 计时器、只能由应用软件进行配置和启用。 是否可以在上电时启用它? 在旧版微控制器(@8 位)中、此功能是通过特定的选项位而不是通过应用软件实现的。 这样可确保 WD 始终在启动时启动。 我希望在上电时启用 WWDT(默认)、而不是通过应用软件启用。

 感谢您的支持。

Michele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:
    1. MSPM0 要求在开始运行之前配置该内部看门狗模块、即它并非始终启用、也不会在上电时启用。  

    2.无法在上电时启用。 MSPM0 器件没有 MSP430 器件具有的类似功能。  

    此致、

    Diego Abad