This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:SysConfig 1.24.2+4234 云版本无法保存配置

Guru**** 2885230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, SYSCONFIG, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556301/mspm0g1107-sysconfig-1-24-2-4234-cloud-version-cannot-save-configurations

器件型号:MSPM0G1107
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigTMS320F28P650DK

工具/软件:

大家好、我使用的是 dev.ti.com/sysconfig 中的 SysConfig 1.24.2+4234、但我无法保存配置。 我想能够保存 SysConfig 会话中的工作、以便稍后在云 SysConfig 中再次启动。 我正在使用 MSPM0G1107 对此进行专门测试、但我认为问题并不是特定于器件。 我可以根据需要配置所有外设、但当我选择“File"->"Save As"“ As"选项“选项时“时、会得到如下所示的例外情况。 这是一个已知问题、是否有解决方法?

我是在 Windows 11 Pro 笔记本电脑上执行此操作的、我在上使用了相同的结果:Firefox 128.14.0esr(64 位)、Chrome 版本 139.0.7258.129(正式版本)(64 位)和 MS Edge 版本 139.0.3405.102(正式版本)(64 位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我似乎无法重现此问题。 我为 C1107 创建了一个新文件、然后添加了一个 GPIO、成功保存了该文件。 是否有任何器件和任何操作会发生这种情况? 选择一个特定的序列吗?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。 它与我使用的器件无关。 例如、我对 TMS320F28P650DK 也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我无法在您提到的两种器件上重现问题。 可以附加 SysConfig 脚本吗? 工作区可能在很短的时间内停机、从而导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aikam。 我无法保存脚本、但问题与所选的 SysConfig 配置或器件无关。 Ki-soo 和我刚刚录制了 WebEx 来演示在 Chrome 和 Firefox 上的行为。 我将离线与您共享录制链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 该问题是由于云中的用户工作区发生了一些损坏。 由 TI 云管理员清理用户工作区即可解决问题。