This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:有关 SBL 中 L2 存储器组 2 初始化方法的查询

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560516/am2612-inquiry-regarding-l2-memory-bank2-initialization-method-in-sbl

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

客户有关于 SBL 中 L2 存储器组 2 的初始化问题。 SDK 目前对此存储器使用基于硬件的块初始化。 但是、由于要求在软件复位后保留 SRAM 数据、他们计划将闪存组 2 的初始化从硬件更改为软件(使用 memset)。 他们不确定移除 L2 内存的硬件初始化是否会产生任何其他影响。

您能否帮助确认此更改是否会导致任何问题或副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    也可以执行 memset 操作。

    如果它们负责执行正确的初始化序列、则无论 HW 是否执行 memset 的 memminit 都无关紧要。