This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:如何在 ccs20 中定义新的根位置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560586/am2612-q1-how-to-define-new-root-location-in-ccs20

器件型号:AM2612-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我要找客户。 我的客户希望知道如何定义新的根位置、如下图中红色圆圈中的根位置。  

谢谢!

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    根位置的路径是变量的一部分。

    您可以通过转至工程属性、然后转至变量来进行修改