This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如何将外部闪存集成到 AM263P?

Guru**** 2585365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547657/am263p4-how-to-integrate-external-flash-to-am263p

器件型号:AM263P4


工具/软件:

团队、

我们如何将额外的外部闪存连接到 AM263P4 ZCZ_F 封装?  

由于 AM263P4 上不提供 EMIF、因此唯一的另一种方法是使用 OSPI 来连接外部存储器。  AM263P4 只有一个 OSPI 实例、他们为我们的设计选择了 ZCZ_F 封装。 我观察到、在该 ZCZ_F 封装中、唯一可用的 OSPI 在内部路由到板载 8MB 闪存。

还有其他建议吗?

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    遗憾的是、借助 SIP 封装 AM263P4、我们无法选择从外部连接闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据他们需要这个存储器的用途、他们可以使用 SPI。 除此之外,我看不到一个选项。

    此外、如果存在内部 SIP 闪存、为什么需要另一个外部闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    Madhurya 代表我们提出了这个问题。

    我们需要外部闪存存储故障数据和一些周期性数据。 需要大约 1GB 的存储空间来满足我们存储至少 30 天的故障数据的要求。

    之前使用的控制器具有 EMIF 接口、我们使用了并行闪存存储器。

    请建议如何继续执行此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请建议如何继续执行此要求。

    使用 MMC/SD 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题:
    连接 OSPI 接口的焊球是否可用于其他用途、例如用作 GPIO 引脚? 或者此封装中是否有焊球 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看数据表、可以看到、ZCZ_F 列中未显示某些 OSPI 焊球:



    所以我想得出结论、它们是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,这里它说,毫不含糊地他们是 NC :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 就这样了。