This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:pcie_enumerate_ep 示例不能正常使用。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557565/tmds243evm-pcie_enumerate_ep-example-does-not-work-well

器件型号:TMDS243EVM


工具/软件:

您好、专家、

pcie_enumerate_ep 示例不能很好地运行。

当前的开发环境是
TI CCS:12.7.1
SDK:11.01.00.17
Win11.
PCIe EP 板:TMDS243EVM
(移除了电阻器 R661、R662、R667 和 R668)
(组装电阻器 R665、R666、R679 和 R680(全部为 0 欧姆))
示例:pcie_enumerate_ep
PCIe RC 板:Raspberry PI CM5(默认内核和操作系统)

目前的情况如下。

1.当我在 PCIe 连接后引导 CM5 时、EP 枚举示例不起作用。

2. 连接另一个 PCIe EP 设备后重新启动 CM5 时(我使用了 NIC(I350-T2)、PCIe 识别如下所示。

3. 之后、拔下 NIC、将 TMDS243EVM 连接到 PCIe、然后重新启动 CM5、如下所示。

原因是什么?

在当前测试平台中、我们需要执行与上述相同的繁琐过程、以便正常检查 PCIe 枚举 EP 示例。
目前、我们的定制板是直接连接的、因此无法继续执行上述过程。
如何解决这个问题?