This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:dthe_sha_open API 问题

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560019/am2634-q1-issue-with-dthe_sha_open-api

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我检查了 AM2634 套件上的 SHA256 示例。 该示例编译成功并按预期运行。 然而,当我将代码移植到我的项目时,执行在调用以下 API 后会卡住: DTHE_SHA_open. 您能帮助我了解为什么会发生这种情况吗?

void crypto_sha_256_main(void)
{
    DTHE_SHA_Return_t   status;
    DTHE_Handle         shaHandle;
    DTHE_SHA_Params     shaParams;

    /* Opening crypto driver */
    shaHandle = DTHE_open(0);
    DebugP_assert(shaHandle != NULL);

    /* Opening sha driver */
    status = DTHE_SHA_open(shaHandle);
    UPRINTF("\n\rSHA Status: %d\n\r", status);
    if (DTHE_SHA_RETURN_SUCCESS != status) {
        return;
    }

}

谢谢、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:
    是在 R5 内核还是 HSM 内核上运行、

    如果是 R5 内核、这很可能是由于 HSMRT 未为公共 SHA 区域提供防火墙权限导致的。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    是的、我在 R5 内核上运行它。 您能帮助我如何添加防火墙权限吗? 我检查了 crypto_SHA_256 示例代码、该代码运行良好、但我在其中看不到任何防火墙权限设置。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了 MPU 区中的权限解决了我的问题。