This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Halcgene 中的 MIBSPI 波特率配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560112/tms570lc4357-mibspi-baudrate-config-in-halcogene

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

您好、

我希望初始化数据格式 0、以支持高达 40MHz 的时钟速率和 6Mbps 的波特率。 我应该如何在 Halcogene 接口中设置波特率? 这对我来说不是很清楚。

感谢您的帮助Slight smile

Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我要初始化数据格式 0、以支持高达 40MHz  的时钟速率、波特率为 6Mbps。 我应该如何在 Halcogene 接口中设置波特率? 这对我来说不是很清楚。

    我不清楚你的问题。 在 SPI 中、通常时钟速率本身也决定了波特率。 我是说、如果您将器件配置为主器件、并将 SPI 时钟设置为 40MHz、则可以通过 SPI 发送 40Mbps、这意味着您的波特率将仅为 40Mbps。

    --
    此致、
    Jagadish。