This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:需要重新编译库

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560875/tm4c1230h6pm-need-recompile-library

器件型号:TM4C1230H6PM


工具/软件:

您好:

 TivaWare C 系列 1.1 和 TivaWare C 系列 2.2 中的库应针对重新编译

二手微控制器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我不明白你的问题。 如果您已安装特定的 TivaWare 版本(如 2.2.0.295)、则 driverlib.lib 已构建、可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\driverlib\ccs\Debug\driverlib.lib 中找到。 如果您要修改 driverlib 源代码、则需要重新构建库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 M3 的 collegue 重新编译库。 “那又怎么样?