This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261x 是否支持 8 个 BiSS-C 接口同时通信?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560243/am2612-does-am261x-support-8-biss-c-interface-communicate-simultaneously

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的团队:

AM261x 是否支持 8 个 BiSS-C 接口同时通信?

一个 PRU 可以支持多少个 BiSS-C 接口?

如果两个 PRU 无法支持 8 个 biss-c、 我们是否可以使用 SPI 仿真 BiSS-C?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane

    电机控制 SDK AM261x 具有每个 PRU 1 个 BiSS-C 接口的示例。 AM261x 有 2 个 PRU-ICSSM、每个都有 2 个 PRU。 因此、您可以使用现有解决方案实现 4 个 BiSS-C。 可以扩展 PRU 解决方案、其中 1 个 PRU 可以支持 3 个 BiSS-C 接口、但这会有一些限制。 来自同一 PRU 的所有 3 个通道都需要具有相同的编码器分辨率、位置读取只会同时进行。

    此致

    Dhaval