This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:如果我们的 CMD 可以直接将 BIN 文件合并到工程中

Guru**** 2931090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560370/mspm0g3519-q1-if-our-cmd-can-combine-the-bin-file-to-the-project-directly

器件型号:MSPM0G3519-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我的客户有大量 文件需要放置在不同的存储器空间中、他们希望使用 cmd 文件将其他文件 (bin、txt 或 hex) 组合到一个文件中、如下所示:

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们在执行此操作时是否遇到问题? 我从来没有实现过这样的东西,但它看起来可以在理论上完成