This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:在 SOT-8 封装中不生成 Bepper 输出频率、而是在 LaunchPad 中生成

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559803/mspm0c1104-bepper-output-frequency-is-not-generating-in-sot-8-package-but-generates-in-launch-pad

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

大家好、  

    我使用的是 CCS 版本 20 的 MSPM0C1104 微控制器。 我尝试使用蜂鸣器 通过引脚 PA0 生成 1kHz 频率。 我使用 CCS 中的配置器完成了蜂鸣器设置,并将生成的代码加载 到我的 Launchpad 蜂鸣器脉冲通过 PA0 正确生成 ,然后使用配置器 将包 Vssop - 20 更改为 SOT-8 并将生成的代码加载到定制电路板   (定制电路板通过 Launchpad 供电) ,现在蜂鸣器频率没有生成(没有波从 PA0 引脚发出)。   

 e2e.ti.com/.../empty_5F00_driverlib_5F00_src_5F00_LP_5F00_MSPM0C1104_5F00_nortos_5F00_ticlang.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvaraj:

    我下载了您的工程并将其刷写到 LaunchPad 中、似乎可以正常工作。 您是否可以共享定制电路板的原理图? 如有必要、您也可以将其发送至 msp-sbd-review@list.ti.com。 这也将允许 MSP 团队的任何人查看原理图。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。 我没有原理图我只是买了一个 sot-8 到 dip-8 印刷电路板适配器板,我正在为 微控制器与 3.3V 电源单元供电. 就是这样。  是  PA0 引脚开漏引脚、我应该像在 LaunchPad 中那样添加一个上拉电阻器来生成蜂鸣器脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvaraj:

    是的、PA0 是一个开漏引脚、需要一个上拉电阻器来驱动信号。 这很可能是您没有在引脚上观察到信号的原因。

    此致、

    Owen