This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PVIN-AM263PX:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560296/mcu-plus-sdk-am263px-pbist

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
我正在为我的电路板处理 PBIST 控制器实现。
我找到了 pbist 示例代码的两个文件夹、用于进行一些测试。

我应该指一下哪一个。

一个是集成示例
另一个来自 SDL

两者之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    请使用 SDL(安全诊断库)中的 PBIST 示例。 集成示例位于何处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王
    我们是否需要配置 SDK 之外的任何内容?
    复制 SDK 的代码本身是否足以实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PBIST 是一种用于 SoC 中存储器区域自检的特性。  PBIST 测试对正在测试的内核/IP 具有破坏性。 SDK 中的 PBIST 驱动器足以对存储器区域进行诊断自检。