This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:与 RTC 功能的外部振荡器设置相关的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560706/ek-tm4c1294xl-problem-regarding-the-external-oscillator-setting-of-the-rtc-function

器件型号:EK-TM4C1294XL


工具/软件:

我正在使用 EK-TM4C1294XL、并通过 TivaWare_C_Series-2.2.0.295 的示例程序“Hibert_calendar"验证“验证 RTC 函数。 当我按原样编写程序时,它工作正常。但是,当我通过写入 MAP_HibernateClockConfig(HIBERNATE_OSC_DISABLE ) 将代码更改为使用外部振荡器 XOSC0 时;程序停止运行。是否有任何其他步骤或过程来正确使用外部振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过写入 MAP_HibernateClockConfig (HIBERNATE_OSC_DISABLE) 将代码更改为使用外部振荡器 XOSC0;程序停止运行。

    您好、

     您如何向器件提供外部 OSC? 您能确保它是方波信号吗? 如果您使用外部振荡器、则需要使 XOSC1 保持未连接状态。 还请确保在 HIBCTL 寄存器上将 OSCBYP 位设置为高电平。