This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:使用 LP-XDS110 对 TMS570LC4357-SEP 进行编程

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555896/tms570lc4357-sep-programming-tms570lc4357-sep-with-lp-xds110

器件型号:TMS570LC4357-SEP
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具/软件:

我正在使用一个使用的定制电路板 TMS570LC4357-SEP 控制器、我计划使用对其进行编程 LP-XDS110 套件。 我的定制板将具有单独的电源、因此我不需要为其供电 LP-XDS110 套件。 我有两个问题:

  1. LP-XDS110 上的固件

    • 在用于对定制电路板进行编程之前、我是否需要将任何固件上传到 LP-XDS110?

    • 如果是、需要什么固件、如何上传?

  2. 连接 nTRST

    • 我的定制电路板具有以下连接(JTAG 信号)。

    • 根据我的理解、LP-XDS110 没有提供一个 nTRST 输出。 如何将 LP-XDS110 与定制电路板连接? 我不想继续 nTRST 默认情况下拉至高电平。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    [引述 userid=“643177" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555896/tms570lc4357-sep-programming-tms570lc4357-sep-with-lp-xds110
    • 在用于对定制电路板进行编程之前、我是否需要将任何固件上传到 LP-XDS110?

    • 如果是、需要什么固件、如何上传?

    [/报价]

    LP-XDS110 应该已经附带了默认固件、因此可以直接开始在电路板上使用。

    如果有任何新固件可用、CCS 将在连接后提示您进行更新。

    [引述 userid=“643177" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555896/tms570lc4357-sep-programming-tms570lc4357-sep-with-lp-xds110
    • 我的定制电路板具有以下连接(JTAG 信号)。

    • 根据我的理解、LP-XDS110 没有提供一个 nTRST 输出。 如何将 LP-XDS110 与定制电路板连接? 我不想继续 nTRST 默认情况下拉至高电平。

    [/报价]

    TI 仿真器使用的标准 14 引脚 TI JTAG 接头包括一个 nTRST 输出信号。 该信号应直接连接到 nTRST  TMS570LC4357-SEP 微控制器的输入引脚。 目标器件在其 nTRST 引脚上有一个内部下拉电阻器、无需外部上拉电阻器即可满足 JTAG 接口要求。

    JTAG 接头和目标器件引脚详细信息

    标准 TI 调试接口使用包含 nTRST 信号的 14 引脚接头。 TMS570LC4357-SEP 器件包括一个 nTRST 带有内部下拉电阻的专用引脚。

    表 1:14 引脚 JTAG 接头

    Name 引脚 引脚 Name
    TMS 1. 2. nTRST
    TDI 3. 4. GND
    PD (Vdd) 5. 6. 无引脚(键)
    TDO 7. 8. GND
    RTCK 9. 10. GND
    TCK 11. 12 GND
    EMU0 13 14 EMU1

    表 2:TMS570LC4357-SEP nTRST 引脚特性

    信号名称 终端 (337 GWT) 信号类型 默认拉动状态 拉动类型 说明
    nTRST D18 发生正转换 下拉 100 μA JTAG 测试硬件复位

    接口要求

    要使标准 TI 调试产品正常工作、系统级端口必须满足特定标准。 其中一个要求是“对 nTRST 接头信号施加逻辑零(通过无源或有源下拉)“。

    TMS570LC4357-SEP nTRST  引脚 (D18) 上的内部 100µA 下拉电阻满足了这一要求。 因此、您应将 nTRST  JTAG 接头的引脚直接连接到 nTRST 定制电路板上的引脚。 此配置可以正确处理 JTAG 逻辑的复位状态、并符合您的偏好、即 nTRST 默认情况下不会拉至高电平。 当仿真器置为有效(驱动为低电平)时、该 nTRST 信号会复位器件上的测试和调试逻辑。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    感谢您的澄清。 我仍然不清楚 XDS-110 LaunchPad 上的 nTRST 引脚。 我知道在不使用时 nTRST 必须被拉低、在要使用 JTAG 时 nTRST 必须被驱动至逻辑高电平。 以下是 XDS-110 原理图中的照片。 请务必告诉我需要哪个引脚与控制器的 nTRST 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir Gandhi:

    请再次参阅以下类似问题主题:

    (+) TMS570LS1227:nTRST 引脚 TMS570LS1227 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。