This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何检测 CMPSS 或 SDFM 比较器触发的 PWM XBAR

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559634/am2634-how-to-detect-cmpss-or-sdfm-comparator-triggered-pwm-xbar

器件型号:AM2634


工具/软件:

您好!

我假设对于大多数使用 CMPSS 和 SDFM 比较器的应用、它们用于触发 PWM XBAR ->跳闸 EPWM。

使用 https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/releases/tag/REL.MCUSDK.10.01.00.33

 我应该使用 SDK API 的哪个周期性函数来检查 CMPSS 和 SDFM 比较器是否触发了跳闸? 现在、我希望每个触发器都锁存、以便我们可以检测哪个 CMPSS 或 SDFM 比较器导致了触发。

如何将 CMPSS 和 SDFM 比较器设置为在触发时锁存?

 我是否需要循环遍历每个 CMPSS 和 SDFM 比较器以发现哪个触发了 XBar? 如果是、如何使用 SDK API 来实现这个目的?

请提供一个示例函数 、展示如何检测 CMPSS 触发跳闸和 SDFM 比较器触发跳闸。

非常感谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    是使用模拟信号输入还是使用 Σ — Δ 调制器输入? 如果使用模拟输入、则可以使用 CMPSS;如果使用 SDM 信号、则应使用 SDFM。 谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    Madhava 最后给了我一个答案:

    要检测跳闸以及从何处检测、可使用 CONTROLSS_PWMXBAR_FLAG 寄存器来检测何时发生跳闸以及 29 pwmxbar 输入中的哪一个。 这可以与 API 一起使用 —   SOC_xbarClearPWMXBarOutputSignalLatchedFlag ()

    谢谢!