This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:多核 CMPSS ->syscfg 中的 EPWM 跳闸配置

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559138/am2634-multicore-cmpss---epwm-trip-configuration-in-syscfg

器件型号:AM2634


工具/软件:

您好!

我当前正在一个内核中设置 CMPSS 和 PWMXBAR、并在不同的内核中设置了我的 ePWM 外围设备。

 https://dev.ti.com/tirex/content/mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_CMPSS_ASYNCHRONOUS_TRIP.html

它显示了 正在使用的 PWMXBAR 3。 我不知道为什么必须 使用 PWMXBAR 3、这会是很好的理解。

但我的主要问题是、在第二个内核上的 ePWM 外围设备中、我需要进行配置以确保 PWMXBAR 3(这将路由 CMPSS H/L 触发器)将路由到 ePWM?

请注意、我希望任何  PWMXBAR 触发器都会使 ePWM 跳变、并且我不希望 ePWM 恢复(也就是说,我想我想要单次触发)。

为了实现这一点、应设置 ePWM 跳闸区和数字比较中的什么内容? 在 ePWM 配置的哪个位置指定  PWMXBAR 3 将触发此值、而 PWMXBAR 4、5 等?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“656687" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559138/am2634-multicore-cmpss---epwm-trip-configuration-in-syscfg

    但我的主要问题是、在第二个内核上的 ePWM 外围设备中、我需要进行配置以确保 PWMXBAR 3(这将路由 CMPSS H/L 触发器)将路由到 ePWM?

    [/报价]

    不必使用 XBAR3、只要将任何其他 XBAR 实例路由到 PWM、就可以使用该实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“656687" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559138/am2634-multicore-cmpss---epwm-trip-configuration-in-syscfg

    但我的主要问题是、在第二个内核上的 ePWM 外围设备中、我需要进行配置以确保 PWMXBAR 3(这将路由 CMPSS H/L 触发器)将路由到 ePWM?

    请注意、我希望任何  PWMXBAR 触发器都会使 ePWM 跳变、并且我不希望 ePWM 恢复(也就是说,我想我想要单次触发)。

    [/报价]

    至于多核架构、由于 PWM 到 XBAR 是一个硬件连接、因此它也可以与多个内核配合使用、例如、您可以在一个内核中设置 PWM、在第二个内核中设置 CMPSS、XBAR、

    您可以按照示例中提供的相同配置序列进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh、这没有回答我要找的问题:

    ]我需要配置第二个内核上的 ePWM 外围设备、以确保 XBAR PWM3(这将路由 CMPSS H/L 触发器)将路由到 ePWM?

    基本上、ePWM 配置中的什么内容会将 PWMXBAR 实例 N 路由到每个 ePWM?

    如何将 ePWM 配置为在 PWMXBAR 触发时跳闸和锁存?    需要设置哪些单次/数字比较设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、  

    解决方案:

    - PWM XBAR 输出实例路由到跳闸输入(即 pwmxbar 3 -> ePWM 跳闸输入 4)

    -在 PWM 配置中,直流部分

    • 将 DCAEVT1 DCA 路由为高电平到跳闸输入 4
    • 直流输出 1A 的条件  

    -在 PWM 配置中, 跳闸区部分

    • 将 TZA 事件和 tzb 事件配置为跳闸时所需的响应
    • 禁用所有 DCxEVTn 事件
    • 配置一次性触发源以使用单次触发 DCAEVT1

    谢谢!