This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:void DL_Common_delayCycles

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560607/mspm0l1227-q1-void-dl_common_delaycycles

器件型号:MSPM0L1227-Q1


工具/软件:

对于此功能:

void DL_Common_delayCycles(uint32_t 周期)

 

“周期“是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是指 CPU 时钟周期。 此函数需要延迟的最少周期数。 指定零将导致可能的最大延迟。 请注意、确保至少会延迟这个周期数、而不是确切地延迟这个周期数。 如果需要更精确的周期延迟值数量、建议使用 GPTimer。

     有关 API 的更多信息、您可以参阅 SDK 中的 MSPM0 驱动程序库 API 指南。

    此致、

    Brian