This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:在输出模式下、GIODIN 似乎反映输出锁存器而不是引脚电压。

Guru**** 2763535 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556699/rm46l852-in-output-mode-giodin-seems-to-reflect-the-output-latch-instead-of-the-pin-voltage

部件号:RM46L852
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28062

工具/软件:

根据方框图(技术参考手册第 25.3.3 节)和 GIODIN 寄存器的说明 (25.5.12、“GIODIN 寄存器中的值反映了端口引脚的当前状态(高电平= 1 或低电平= 0)。“)、我希望在输出模式下引脚处的电压为 0.35V。

似乎与 Mark 在此线程中使用 TMS320F28062 时出现的问题相同。 在 100 欧姆分流器上的电压读数相互矛盾后,线程被放弃:马克读数为 0.3V,他预计读回为 0,而 Cody 读数为 2.25V ,读数为输入寄存器读数为 1。  后一个 结果不适合回答原始问题、因为 1 也可能是输出锁存器的副本。

我使用了 50 Ω 分流器、获得的 电压为 0.35V、这意味着 7mA 负载电流。 这是合理的 、因为数据表通过保证 2mA 达到 80%的 VCC 来告知我们“驱动强度“ 。  由于我找不到最大额定值、我在~300 秒内、每次在 5%的占空比下将输出置于这个负载上 1 μ s --没有观察到输出电流发生变化。

我的 应用是在另一端区分两种器件 其中一个具有开漏输出、R_DS 为~50 Ω。 另一个具有 1.5mA 的灌电流 (+- 30%)。 只有当它是后一种,我可以和将开始通信(与 ATmega ,也在另一端)。 否则、我将立即切换回输入模式。 根据我的时间测量,可能需要~0.5us(在 110MHz - GPIO 模块似乎很慢)。

e2e.ti.com/.../StressTest.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rainald

    这是一款较旧的器件、我目前无法访问 RM46L852 器件来验证我这边的任何其他器件 您不使用 ADC 来测量电压而不使用数字输入、是否有任何原因? 这可能会让您有一个更好的想法、因为有许多与电路板相关的内容可能会改变读数、使其与数据表中显示的值不同?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 遗憾的是、我无法更改硬件、因为成千上万的硬件已在现场、客户不喜欢重新验证。 修改后的固件仅用于生产。 回退解决方案是忽略短、以高波特率发送两个字节、如果没有响应、另一侧的器件要么有缺陷、要么是旧类型。 缺点是对输出驱动器造成损坏的风险未知。 我将使用过时的备件测试耐用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住更正 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rainald:

    我已在 TRM 中提交了有关此更改的反馈、但我没有关于此更改何时发生的定义

    关于您的实现方案、您可以对此进行测试、但该方法的可靠性可能存在风险、因为您依靠数字截止频率来确定这一点、并且根据电路板制造情况可能存在不一致的情况

    此致、

    彼得