This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1345:VREF 引脚上应使用 Vref 内部 1.4 设置?

Guru**** 2875240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560111/mspm0l1345-vref-internal-1-4-setting-should-be-avail-on-vref-pin

器件型号:MSPM0L1345


工具/软件:

我希望在 VREF 引脚上使用 1.4V 的 VREF 内部设置。 我认识到、设计思路可能只是在此引脚上提供外部基准。 但是、该文档并未明确说明这一点。  

因此、我想获得一个关于我是否能够在 VREF 引脚上看到 VREF 的权威性答案。

请参阅 TRM 中的图表... 从 VREF 缓冲器到外部引脚的实线..... 如果答案是否定的、那肯定是很好的。

我希望--当然--答案是肯定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    分段 6.3 信号说明 请注意、VREF 信号是输入引脚、

    您将无法观察到 VREF 引脚上的内部基准电压。

    下面是我发现的一个较旧的图表、它提供了更好的视觉效果:

    另一个注意事项是、M0G 系列的内部 VREF 连接到 VREF 引脚、并且可作为基准输出。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果我只看了一眼,那就更好了! 是的、较旧的图要好得多。

    此外、非常感谢 M0G 基准。 来看看吧!

    此致、Roger