This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:NRST 引脚双向

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560600/mspm0l1306-q1-is-the-nrst-pin-bidirectional

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题:MSPM0L1306 中讨论的其他器件

工具/软件:

MSPM0L1306 上的 NRST 引脚 (3) 是否是双向的? 我的问题是 、如果 MSPM0L1306  可以在内部将 NRST 引脚接地 、则会从 IC 产生击穿、从而为 MSPM0L 提供复位。 这是可能的、或者 NRST 引脚只能从外部拉至低电平。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:
    MSPM0L1306 器件上的 NRST 引脚不是双向的、即 NRST 引脚仅用作输入。 此外、该引脚不能在内部下拉。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了我的问题。