This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SDK10.1 与 10.2 OSPI 差异

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559704/am263p4-q1-sdk10-1-vs-10-2-ospi-differences

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

您能告诉我 SDK10.1.0.31 和 10.2.0.15 的 OSPI 实现有何差异?  

我的客户看到不同的引导行为。  

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    感谢您的查询!!
    高级 OSPI 驱动器更改是增加了对 Macronix 闪存的支持。与 ISSI 闪存相比、这些闪存具有额外的地址交换(即,地址字节重新排序/字交换)。

    我的客户看到了不同的启动行为。

    您能详细说明一下在引导行为方面看到了哪些差异吗?

    此致、
    Rijohn