This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:TM4C1230H6PM SDK

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560573/tm4c1230h6pm-tm4c1230h6pm-sdk

器件型号:TM4C1230H6PM


工具/软件:

您好、

我有一个使用 SDK 1.1 的旧工程、转到 SDK 2.2.0.295、我错过了 一些函数:

SysCtlADCSpeedSet 示例及其参数、如 SYSCTL_ADCSPEED_500KSPS。

你有什么建议? 我应该继续使用 SDK 1.1、还是 API 发生了更改、并且必须使用不同的 API?

谢谢您的 答复。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/spmu299 上的 2.2.0.295 发行说明。   由于 API 不再有要访问的寄存器、因此删除了 SysCtlADCSpeedSet。 您可以使用 ADCClockConfigSet 来配置所需的采样率。  

    6.3.6 SysCtlADCSpeedSet() 已删除

    函数 SysCtlADCSpeedSet() 已从外设驱动程序库 API 中删除。 此函数应该已在 StellarisWare 到 TivaWare 的转换中删除、但意外地保留在版本中。 它访问 Tiva 器件中不再存在的寄存器、尝试使用该寄存器可能会导致系统时钟配置出现问题。 需要设置 ADC 采样率的应用应调用函数 ADCClockConfigSet ()。