This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:链接器构建目标.out 文件后 Code Computer Studio 的后处理设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559583/am263p4-post-processing-setup-for-code-computer-studio-after-linker-is-finished-building-target-out-file

器件型号:AM263P4


工具/软件:

在 mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15 中的 gpio_led_blink 示例项目中、项目设置在 CCS 12.8 GUI 中设置、以便运行以下链接器后命令?

如何设置 ARM 内核以 400MHz 的最大速度执行。  我在 syscfg 中找不到设置核心速度。

感谢你的帮助。

*****************************  后链接器处理***************************************

完成构建目标:“gpio_led_blink.out"</s>“

C:/Users/214008820/ti/ccs/utils/bin/gmake -C:\Users\214008820\Documents\AM263P4_Projects\GPIO_led_blink -f makefile_ccs_bootimage_gen OUTNAME=GPIO_led_blink profile=Debug MCU_PLUS_SDK_PATH=C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15 CCS_TOOL_ROOT=C:/Users/214008820/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS CCS_INSTALL_DIR=C:\Users\ccs\008820cs_devel=am26px=table\ccs
启动映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage……
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js Debug/gpio_led_blink.out >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/cp gpio_led_blink.rprc C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/cp C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/rm -f C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc
C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/xipGen/xipGen.exe -i C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp -o C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc -x C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_xip --flash-start-addr 0x60000000 -v > Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --DevID 55 -- out C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc@0 >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --DevID 55 -- out C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage_xip C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_xip@0 >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/rm -f C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp
启动多核 ELF 映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.mcelf……
python C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicore-elf/genimage.py --core-img=0:Debug/gpio_led_blink.out --output=C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.mcelf --merge-segment=true --rance-limit=0 --ignore-context=false --xi=0x60000000:0x68000000 --xlat=none --max-segment-size=8192
引导多核 ELF 映像:C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.mcelf done!!

启动映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage done!!

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zubair:

    这些配置可通过两种方式完成:

    1. SBL 进行内核频率配置(请查看以下文件夹中的 SBL 示例:

    MCU_PLUS_SDK/examples/drivers/boot/sbl_null

    2.在开发引导模式下、可以通过 GEL 文件配置内核频率。

    software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html

    BTW 默认频率为 400MHz、因此您无需修改它。