This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:加密/解密队列

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555790/am263p4-encryption-decryption-queueing

器件型号:AM263P4


工具/软件:

加密 和解密请求是否有某种队列在后台迭代、或者这些函数是否在需要时调用一次性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在这里详细说明一下场景吗?

    您是指对单个映像进行加密和解密、还是处理 AES 块的过程?

    对于进行加密/解密的 AES 块、它会根据所选的模式遵循以下过程。

    AM263Px MCU+ SDK:AES

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想当进程需要对块进行加密和解密时、我还在回避。块是否加入了某种队列、以便在后台进行加密、或者它是直接调用的、而调用进程正在等待响应?

    我曾经想到 TI 的邮箱 — 这是否类似? (AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册(修订版 D) 第 8 章)

    谢谢、  

    Addison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可以在 security_common\drivers\crypto\dth\dthe_AES.c 中的 API dthe_AES_execute () 中看到

    提供的数据被拆分成块(每 128 位)、然后馈送到 AES 块以进行加密/解密

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan