This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何使用 MCU SDK 在代码中配置 PWM XBAR?

Guru**** 2766275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559108/am2634-how-to-configure-pwm-xbar-in-code-using-the-mcu-sdk

器件型号:AM2634


工具/软件:

使用 https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/releases/tag/REL.MCUSDK.10.01.00.33

根据使用 SDK 的软件、如何 配置 现有 PWM XBAR 实例以提供更多输入?

即、如果我要在代码中配置 CMPSSA2_CTRLBh、而不是通过 syscfg 配置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    请对照右列中的这些选项检查生成的代码。 您可以在代码中重复使用该 API 来覆盖现有的或运算值。 使用时、请注意 Xbar 中的组。

    以下是有关 API 参考的页面以供进一步参考 —  AM263x MCU+ SDK:适用于 SOC Xbar 的 API 请查看这些 API 的所有相关信息。

    谢谢。此致、

    Madhava.