This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:内存分配视图未显示任何内容

Guru**** 2530190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556646/mspm0c1104-memory-allocation-view-shows-nothing

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

大家好、

 我正在使用 CC studio : 20.2.0.12_1.8.0。 我正在与 MSPM0C1104 微控制器,它有 16-KB 的闪存,所以我想知道关于内存的使用. 在“Memory Allocation“视图窗口中 、我会看到 消息“the project must be successfully builded firl.“ 但即使在 I build         the 具体工程完成后、Memory Allocation 视图窗口也会显示相同的消息“the project must be successfully builded first“。 。 我希望刷新  “Memory Allocation“视图窗口可以解决这个问题、但没有 “Memory Allocation“视图窗口的刷新按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvraj:

    您能分享您的 Explorer/工作区的外观吗? 窗口是否显示需要构建的工程? 当您构建的地方有任何错误吗? 是否在资源管理器中选择了工程(点击该工程)?

    如果工程已成功编译、则应如下所示:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 欧文·李 

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvraj:

    您能否构建工程并向我显示输出? 点击您的工程、也许打开 C 文件并尝试点击 工程 在菜单栏的顶部>  重新编译工程 。 另一个您可以尝试的方法是 工程 > 生成了 全部

    此外、我注意到项目以黄色突出显示、这通常意味着存在问题(这不会影响构建能力)。 项目中的问题是什么?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 欧文·李 

      我清理了项目,然后我构建项目,构建输出

    存储器分配窗口

    以黄色突出显示的项目的原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 欧文·李 

       我想我找到了某些工程中突出显示  的原因、并且内存分配窗口未与活动工程链接。 看起来用黄色突出显示的项目是用 GNU v9.2.1 创建的,这些项目不能与 内存分配窗口链接。 在将工具链更改为 TI CLANG v4.0.3 控制台输出显示构建的工程时出现了一些错误后、我尝试重新编译该工程。

    我使用 TI CLANG v4.0.3 创建了一些新工程。没有黄色的亮点,并且该工程与内存管理窗口相关联。

    您是否可以 PLZ 看看为什么使用  GNU v9.2.1 和 TI CLANG v4.0.3 创建的工程有这种不同?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvraj:

    感谢您的更新。 我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvraj:

    我联系了从事 CCS 工作的团队、他们向我确认、他们正在努力在未来的更新中修复这是一个已知问题。 我没有发布的时间表、因此我建议将来查找更新。 我现在将关闭此 TT、但如果您有任何其他问题、请随时再次打开。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 回复