This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:uartecho 示例项目问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559484/ek-tm4c129exl-uartecho-example-project-questions

器件型号:EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

工具/软件:

在 \ti\ccs1040\tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples\TI\EK-TM4C129EXL\uartecho 下有一个示例项目。 该工程不是 CCS 工程、但它有一个 Makefile。 我创建了一个空的 CCS 工程并从示例工程文件夹中添加了文件。 编译遇到未定义的符号错误:

调用:ARM 链接器
“c:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armcl /ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/lib /ti/ccs1040/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/grlib/ccs/Debug/grlib.lib -mv7M4 --code_state=16 --float_support=fpv4SPD16 -me /ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/include --define=ccs=“cs"-“- define=part_dTM4C129ENCPDT -g --gcc --desk_warn_warn=225 --diag_error_number /ti/ccs1040/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/usblib/ccs/Debug/usblib.lib /ti/ccs1040/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib


未定义首次引用
符号
----- ------------------------
SemPost C:/ti/ccs1040/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/tidrivers_tivac_2_16_01_13/packages/ti/drivers/lib/drivers_tivaware.aem4f


如果我将示例文件添加到现有工程中、即另一个使用 NDK 的示例工程。  没有链路错误。 这两个工程链接到相同的库。 我使用 CCS 10.40。 这两个项目都使用 XDCtools 3.32.0.06_core、即适用于 TivaC 的 TI-RTOS 2.16.1.14。 我想可能是.cfg 文件导致了问题。 但我不知道如何解决它。 我的第二个问题是、在同一系列中是否有任何基于 ISR 的 USART 示例适用于 EK-TM4C129EXL 或评估板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我创建了一个空的 CCS 工程、并从示例工程文件夹中添加了文件。

    您好、

     这些是 TI-RTOS 工程。 您只需复制文件、因为它们包含基于.cfg 文件生成的代码。  

    请导入这些工程(而不是复制文件)。 使用 CCS 中的 Resource Explorer 导入 TI-RTOS 示例。 导入后、这些示例应该开箱即用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我来说很有效。 我还在 TivaWare v2.2.0 文件夹下找到了一个基于中断的示例。 非常感谢!