工具/软件:
您好、
IAM 尝试以 BFL 格式(使用适用于 appimage 的 TI 脚本工具签名)实现已签名映像的 x509 证书验证。
我使用 sbl_ospi SDK 示例的一个场景 是使用 Bootloader_verifyMulticoreImage (bootHandle) 而非 Bootloader_parseMulticoreAppImage (bootHandle、&bootImageInfo) 自定义验证、因为我的格式是 BFL。 我在 0x0 偏移处刷写了 SBL、这个在偏移 0x80000 处有符号的 BFL、该验证/身份验证正在工作。
但在另一种情况下,我的同一个签名的 BFL 文件的证书地址从 0x60008 开始 ,而不是 0x80000,并为指向 boothandle 更正偏移我已将启动映像偏移配置为相同,而我尝试验证,它 失败,
你能帮我解决为什么它发生,同一个签名的文件在第一个案例(测试)得到验证,同样在第二个案例(真实场景)失败,
从非 64k 或 4K 对齐地址读取和验证证书是否需要进行任何配置、或者您能否引导我验证证书?