This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CBASS:访问 OCSRAM 和 DDR4 的仲裁逻辑?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1558366/am2434-cbass-arbitration-logic-to-access-ocsram-and-ddr4

器件型号:AM2434


工具/软件:

团队、
我已经看到以下文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515180/am2434-resource-contention-around-cbass

我们正在查看有关 CBASS 内部架构的更具体信息、
具体来说、是如何针对 OCSRAM 和 DDR4 访问处理仲裁逻辑的。

我们是否有可以提供的信息?

提前感谢、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我将在内部与团队核实。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您能否详细说明请求此信息的原因以及使用该信息的目的? TRM 确实有一些可用信息、但根据您具体需要的信息、我们可以确定如何最好地解决。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、
    客户需要评估 AM24x 是否适合其终端应用。
    此应用必须满足“最坏情况执行时间 (WCET)“等安全要求。
    内部总线架构连接在一起、并直接影响 WECT。

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我同意总线基础架构会影响执行时间、但我不能确定可以从设计信息的角度提供哪些信息来帮助客户预测这种行为。 这将受到 SW 的严重影响。

    我们提供了一份有关执行基准测试的应用手册、其中包含有关访问延迟的详细信息。 这可能是一份更好的源文档、用于帮助客户评估性能??

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracv1

    查看本文档后、请告诉我还有哪些问题、以及是否有更具体的问题需要支持。

    谢谢、

    Chris