This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:在 CCS 中构建工程始终失败

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1558208/am2432-build-project-always-fail-in-ccs

器件型号:AM2432


工具/软件:

说明:  

编译工程始终失败并显示错误消息:  


[397]C:2009\arch/cc.h:115:18:/ti/ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_08/mcu_plus_sdk/source/networking/lwip/lwip-port/include 错误:ISO C++17 不允许“列表器“存储类说明符[-Wregister]

其他信息:

SDK 版本:IND_COMMS_SDK v11.0.0.08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bauhua:

    由于今天在 TI 印度度假、预计响应会延迟。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    非常感谢您的友好提醒!

    BR、

    宝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bauhua:

    请告诉我们、您是否正在尝试构建这个 C++工程?

    这是默认示例还是自定义示例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    非常感谢您的反馈!

    无默认示例、这是自定义示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bauhua:

    请为我们提供完整的构建日志。 需要检查为什么要使用 ISO C++17 编译器进行编译。

    此致、

    Tushar