This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228-Q1:内部上拉电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562275/mspm0l2228-q1-internal-pullup-resistors

器件型号:MSPM0L2228-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L2228

工具/软件:

我尝试使用配置文件来添加内部电阻器。 这是我的第一个简单任务,但它不起作用。 我是否必须保存 syscfg 文件? 我只是全部重建。 我使用示波器测量 I2C 引脚 PA10/PA11、该引脚仍为低电平。 我使用的是 LP-MSPM0L2228 LaunchPad。 非常感谢、期待获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请 检查是否有跳线帽  J17/J18  如果是、请确保两个跳线电容都需要将 PA10/PA11 连接到“BP"侧“侧、然后可以测试 PA10/PA11 引脚接头上的信号(图中所示的绿色框)。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。 它立即解决了问题。