This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:使用软件产品(例如 SDK)将 SysConfig(仅限引脚规划)工程导入 SysConfig

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562141/sysconfig-import-sysconfig-pin-planning-only-project-into-sysconfig-with-software-product-e-g-sdk

器件型号:SysConfig


工具/软件:

您好、

我们的硬件团队仅通过选择器件、封装和/或变体、在 SysConfig 工具中进行引脚规划、而无需在这些 PC 上安装软件产品(这些 PC 上未安装 SDK 或其他软件相关器件)。

我们的软件团队是否可以通过添加软件产品来重复使用此 SysConfig 工程?

这将极大地简化工作流程、因为软件团队不必再次输入整个 PIN 信息。

如果不是、这将是 SysConfig 中的一项功能、我们非常欢迎使用该功能。


此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我提请 SysConfig 团队注意此主题以供进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、  

    此请求会每隔一段时间出现一次。 可以添加产品、但问题是软件产品配置不会使用这些设置。 我们确实正在进行用于不同用途的工作、但也可以进行改进以支持此用例。 我将在我们的跟踪系统中提交请求单以捕获请求。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的回答。 很高兴知道:

    A) 我们不是孤军奋战的这种工作流程/问题
    b) 问题在 TT 中得到解决/记录

    虽然没有解决方案、但我将关闭此主题、并期待更轻松的工作流程。

    谢谢、此致、

    Patrick