This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SDK10.1 与 10.2 闪存 json

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557111/am263p4-q1-sdk10-1-vs-10-2-flash-json

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

SDK10.1 中的闪存 json 文件与 SDK10.2 中的闪存 json 文件似乎存在一些差异。

您能帮助我了解这里发生了什么变化吗?

什么是“isDtr"和“和“mask"</s>“

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:


    需要咨询 SDK OSPI 所有者。 我将向 SDK 团队发送一封邮件并循环您。


    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    10.1 的闪存 syscfg 中存在一些错误、这些错误已在 10.2 版本中修复。 现在、掩码值与十六进制格式相同、isDtr 标志用于显示闪存模式。 在 dtr 中,数据在时钟的两个边沿上获取 — 这就是模式为 8d (d-dtr) 的原因。

    谢谢、
    史瓦克