This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:闪存型号安全证书

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559456/am263p4-q1-flash-variant-safety-cert

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:我们何时可以期待 TÜV SÜD 针对 AM263P4AFONFZCZRQ1 型号更新 T Ü V 认证?  

AM263P4-Q1 产品页面上的当前认证和安全报告不包含集成闪存型号。

此外、AM263P4-Q1 系列的数据表仍表明目标是硬件完整性等级 ASIL-D 和系统功能等级 ASIL-D。  以下数据表中的完整措辞。 是否应该更新此项以表明我们拥有这些证书并且符合 ASIL-D 标准?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    闪存变体器件认证针对 Q425。

    是关于 ASIL — 计划在下一个版本中进行 D 措辞更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiv. 证书完成后、该文档是否会存储在 TI.com 产品页面的“技术文档“部分?

    您知道计划何时发布下一个数据表?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    下一个版本计划于 2025 年中期发布。

    此致、Shiv