This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-AM261X:COMMUNICATIONS-SDK-AM261X 协议转换问题 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563771/mcu-plus-sdk-am261x-communications-sdk-am261x-protocol-conversion-question

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM261X-AM261X


工具/软件:

尊敬的专家:

我知道 AM243 /AM261 对多 协议转换有一些问题

它可用于不同的协议转换、例如 Profinet 到 EtherCAT 或 Profinet 到 IO-Link。 根据我的理解、这些协议的转换会出现延迟、对吧?

对于我们的 AM261 和我们的示例、此转换的延迟是什么?

谢谢

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好简森、

    我们方面还没有进行测量。 我们有计划在将来在网关上对其进行测量、并在文档的数据表中进行更新。


    一年前、一位客户在 AM243x-LP 上对 EtherCAT-IOLink-gateway 执行了一些测试。 在一项测试中、从设置数字输出到读取数字输入 (DI 连接到 DO)、测量的时间显示为 2-8ms。

    此致、
    Geeta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geeta、

    感谢您的反馈。

    简森