This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C-GANG:使用 C-GANG 对 MSP430 进行编程需要哪些 PC 软件?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563201/c-gang-what-pc-software-is-needed-to-program-the-msp430-using-c-gang

部件号:C-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具/软件:

你(们)好  

原始主题 提到 MSP-GANG 将是 EOL、因此我考虑使用 C-GANG 作为对 MSP430 进行编程的替代方法。

问:我应该使用什么 PC 软件 GangPro430 和 FlashPro430 是否 与 C-GANG 兼容?

下面的选择指南列出了 MSP430 的编程器、但我无法确定 C-GANG 是否兼容。
安装 — FP/Wiki-ARM GP - Confluence

我知道 C-GANG 是一款 Elliptonic 产品、但 TI 上有唯一的 C-GANG 产品页面。
这里的信息似乎并不简洁、因此我希望此主题可以作为常见问题解答...

此致、
正常