Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我有一个工程使用 AM2434、它还利用了 R5-0-0 内核和几个 PRU 内核。 现在、我要将其他 3 个 R5 内核添加到工程中。 建议采用什么方法?
我尝试使用空的 freeRTOS r5-1-0 示例工程作为起始模板、将一个新工程添加到工作区中、但当我尝试构建它时、可以得到以下信息:
#10099-D:程序将无法放入可用的存储器中、或者段包含一个调用点、该调用点需要无法为该段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 对于段“.bss.user_shared_mem"大小“大小 0、带对齐的运行放置失败
#10099-D:程序将无法放入可用的存储器中、或者段包含一个调用点、该调用点需要无法为该段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 对于大小为 0 的段“.bss.log_shared_mem",“,对、对齐运行放置失败
#10099-D:程序将无法放入可用的存储器中、或者段包含一个调用点、该调用点需要无法为该段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 对齐段“.bss.ipc_vring_mem"大小“大小为 0 时运行放置失败
在链接期间遇到的问题;未构建“OmniTap_r5fss1-0_freertos.out"</s>“
tiarmlnk 命令失败、退出代码 1(使用-v 查看调用)
#10097:未找到内存范围:第 0 页上的 USER_SHM_MEM
#10097:未找到内存范围:第 0 页上的 LOG_SHM_MEM
#10097:未找到存储器范围:第 0 页上的 RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM
是否有任何关于如何执行此操作的文档? SysConfig 工具用户手册呢?