This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:使用 ADC0 和 AMP;带有内部基准的 ADC1

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564105/am2612-using-adc0-adc1-with-internal-reference

器件型号:AM2612


工具/软件:

您好团队:

在 AM261 中、只有 ADC2 通过 REFBUF0 具有自己的基准。

如何将其他两个 ADC 与该基准结合使用?
足以将基准电压连接到 ADC_VREF*_G0 和 ADC_VREF*_G1 吗?

谢谢
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    您需要连接  ADC_VREF*_G0 和 ADC_VREF*_G1 以对 ADC0/1 使用内部基准。

    Han