This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:点击自定义电路板时、PHY 选择消失

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564450/sysconfig-phy-selection-gone-when-custom-board-is-clicked

器件型号:SysConfig


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的 SysConfig 版本为 1.25.0+4268。 基准为 AM243x MCU+ SDK:使用开箱即用且支持的 Ethphy 器件

我们的主板使用 Dp83867。 但当我点击定制电路板时、phy 1 配置的面板消失。

我假设我们仍需要为定制板实现文件 enet_custom_board_config.c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    借助定制电路板选项、用户可以添加自己的电路板配置文件。 其中包括可用的板载 PHY 选项。 如果使用自定义板、则可以使用 SysConfig 生成的 PHY 配置并使用该配置创建 enet_custom_board_config.c 文件。 另一方面、如果您只尝试将 PHY 更改为已经受支持的器件之一、则可以直接更改所使用的 PHY、而根本不选择定制板选项。  

    我假设我们仍需要为定制板实现文件 enet_custom_board_config.c?

    是的、如果使用自定义电路板选项、则必须 根据电路板上的元件创建您的 enet_custom_board_config.c 文件版本。 如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、
    Teja。