This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:仿真并检查时钟源 LFXT 何时发生故障。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563759/mspm0g3507-simulation-and-check-when-the-clock-source-lfxt-fail

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

尊敬的专家:  
-我试图通过短接晶体的两个端子来模拟故障晶体振荡器。 当我这样做时,会发生 NMI 中断,并执行 NMI_Handler()。 此时、状态寄存器如下:NMIRIS=8NMIIIDX=4 CLKSTATUS=0x00807440。  我有两个大问题:  

1) 退出中断后、我让 MCU 继续运行。 但是、当我再次短接晶体终端时、MCU 不再跳转到 NMI_Handler ()。 “那又怎么样? (因为我想在这个错误发生三次时执行该操作,MCU 执行 BOOTRST 并使用 LFOSC 而不是 LFXT)

2) 是否有办法检查 LFXT 何时恢复并且再次正常工作? 或者确定 LFXT 的工作频率是否不正确??

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.检测到致命时钟故障后、禁用 LFCLK 监视器。 您需要重新启用它以保持监视 LFCLK。  

    2.如果要 确定  LFXT 的工作频率是否 不正确、则需要使用 FCC 函数。 如需了解更多详细信息、请参阅 TRM 的第 2.3.5 章“频率时钟计数器 (FCC)“  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要重新启用它以保持监视 LFCLK。  [/报价]

    如何重新启用显示器?  我在中断函数中使用了以下两个语句  NMI_Handler():  
    SysCtl->SOCLOCK.LFXTCTL |=(uint32_t) 1;
    SysCtl->SOCLOCK.LFCLKCFG ||(uint32_t) 16;
    但它似乎不起作用、因为 MCU 不会跳回  NMI_Handler()  放电

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        SysCtl->SOCLOCK.LFCLKCFG || SYSCTL_LFCLKCFG_MONITOR_ENABLE;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面还介绍了内容。 在重新启用监视器之前、您是否确保 LFXT 正常运行?