This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:为什么 VSYS_3V3_LDO1 和 VCC_6V0_BBOUT 在 VMAINP_12V0 导通之前输出中电平电压?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, TMDSHSECDOCK-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563164/am263p4-why-do-vsys_3v3_ldo1-and-vcc_6v0_bbout-output-mid-level-voltages-before-vmainp_12v0-turns-on

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD263PTMDSHSECDOCK-AM263

工具/软件:

您好:

我使用 AM263Px 评估板 (TMDSCNCD263P + TMDSHSECDOCK-AM263)。
我使用示波器捕获了上电波形。 请参阅随附的图。

在大约 194ms 时、VMAINP_12V0 上升。 此后、VSYS_3V3_LDO1 变为 3.3V、VCC_6V0_BBOUT 变为 6.0V。 此行为看起来符合预期并且是正确的。

但是、当 HSEC_5V0 上升时、VSYS_3V3_LDO1 和 VCC_6V0_BBOUT 在 0ms 时都会达到意外的中间电平电压:分别约为 1.6V 和 1.1V。 我不明白为什么会发生这种情况。

我担心这些中级电压可能会导致不稳定的行为或故障。

您能否解释一下为什么在 VMAINP_12V0 处于活动状态之前会出现这些电压? 这种行为是预期行为还是安全行为?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tetsuo,

    在没有 TMDSHSECDOCK-AM263 的情况下、是否会在 TMDSCNCD263P 上电时观察到相同的行为?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的答复。

    要先回答您的问题:
    否、在没有 TMDSHSECDOCK-AM263 的情况下、TMDSCNCD263P 上电时不会观察到中压行为。

    我附上了三个数字供你参考:
    图 1:通过 USB-C 为 TMDSHSECDOCK-AM263 上电
    图 2:通过 USB-C 为 TMDSCNCD263P 供电、并连接 TMDSHSECDOCK-AM263
    图 3:通过 USB-C 为 TMDSCNCD263P 供电、而没有 TMDSHSECDOCK-AM263

    根据此结果、我假设中压是由 TMDSHSECDOCK-AM263 上的电源电路引起的。
    您是否对可能发生的事情有任何想法或信息?

    此致、
    天野哲夫

    请点击图像以查看全分辨率波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuo:

    感谢您确认其他探测。

    是的、这可归因于 TMDSHSECDOCK-AM263 上的额外功率 IC/电路。 由于扩展坞上有额外的电路、TMDSCNCD263P 上的 USB-C PD 握手电路也会略有延迟。

    一旦电源时序完成、对标称运行不应有影响。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们已在内部确认、将关闭此主题。