This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:国家/地区 of Origin

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, MSPM0C1104-Q1, MSPM0C1104, MSPM0C1103-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563961/mspm0c1103-country-of-origin

器件型号:MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104MSPM0C1104

工具/软件:

您好:

我想了解微控制器的原产国: MSPM0C1103-Q1、 MSPM0C1103、MSPM0C1104-Q1 和 MSPM0C1104。

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:
    具体取决于封装。 您需要了解哪些软件包?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我要查看的封装是 具有 16 个引脚的 SOT-23-THIN 和 具有 20 个引脚的 WQFN。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindra:
    SOT-23-THIN 的原产国是菲律宾、WQFN 是中国。

    此致、

    Diego Abad