This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:引脚配置问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556086/mspm0g3507-pin-configuration-issue

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、

在控制器引脚的初始配置期间、我遇到了以下问题:

  • 我无法 根据原理图配置 6 个 PWM 输出。
  • 此外、我无法  根据原理图配置 3 个 ADC 输入通道。

您能否提供有关如何继续的建议?

请查找所附的原理图以供参考。

e2e.ti.com/.../MSPM0G3507.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关您遇到的困难的更多详细信息?

    请对您的原理图进行注释、这样我可以看到哪些引脚应配置为 PWM/ADC 输入Slight smileμ s

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在使用 MSPM0G3507SDGS28R 器件运行 230V BLDC 电机。 对于此应用、我需要六个 PWM 输出来生成电机控制信号、并需要三个 ADC 输入来进行总线电压检测、电流检测和温度检测。

    我难以按照原理图配置引脚来支持所有六个 PWM 输出和三个 ADC 输入。 我随附了原理图并附有注释、指明了我打算用于 PWM 和 ADC 功能的引脚。

    e2e.ti.com/.../7752.MSPM0G3507.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您遇到资源冲突。 您可能必须移动一些引脚、才能找到有效的配置。

    如果您告诉我您想使用哪些计时器以及任何其他相关要求、我可以提供进一步帮助。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。

    我计划使用高级计时器生成 6 个 PWM 信号、还需要为一个 UART、一个 I2C 和三个 ADC 通道分配资源。

    - Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对延误表示歉意--我离开办公室了一段时间Slight smile

    我首先根据最关键的信号和引脚有限的外设分配引脚。