This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:LFXT 中较低、较高和最高驱动强度之间没有功耗差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554705/mspm0l2228-there-is-no-power-consumption-difference-among-lower-higher-and-highest-drive-strength-in-lfxt

器件型号:MSPM0L2228
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户使用不同的 LFXT 驱动强度设置测量了 VBAT 功耗。
驱动强度可以在 SysConfig 中通过四种不同的设置进行配置。


客户预期功耗因设置而异、订单应为最低<较低<较高<最高。
但他测量的是下面。 低、高和高之间没有差异。

LFXT 驱动强度 最低 降低 大约 50% 最高
示例 2 1.302. 1.651. 1.651. 1.650

这是预料之中的吗? 客户想知道 LFXT 驱动器选择中是否存在硬件错误。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    1. 单位是什么?
    2. 它们是如何测量电流的、是通过晶体还是测量电路板电流?

    我们仅指定最低驱动设置、此设置是 200nA 时的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    单位是什么?

    这些器件是于 2025 年 2 月发货的 MSPM0L2228SRGZR Rev.B 器件。

    他们如何测量电流、这是通过晶振还是测量电路板电流?

    它们在所有其他电源关闭时测量了 VBAT 电流。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    我得到了同样的影响,最低设置有明显较低的数字和其他设置没有很大的差异. 我将与我的团队跟进、以检查是否符合预期。 在数据表中、我们仅列出最低驱动设置。

    这是否会阻碍任何客户开发、或者这是否是一项观察评估?